REELCRAFT Kaapelikelat

Staattisesti purkautuva kaapelikela, jota käytetään kaapeleiden ja letkukelojen varastointiin vaarallisissa paikoissa. Siinä on pysyvästi voidellut laakerit kitkahäviöiden pienentämiseksi ja räikkälukitus täydelliseen polven jatkeeseen, jolla on suuri vakaus. Tarjolla lattia-, seinä-, katto-, penkki- ja kuorma-autoasennusvaihtoehtoja

Suodattaa

Reelcraft cable reels are specifically designed to store and deploy cables while reducing tripping hazards, preventing tangles and extending cable lifespan. These cable reels streamline operations...Lue lisää
REELCRAFT -

Joustavat sisäänvedettävät maadoitusrullat, G3000 -sarja

Reelcraft G3000 -sarjan staattisia purkauskelaa käytetään laitteiden maadoitukseen vaarallisissa olosuhteissa. Ne poistavat staattisen sähkön kertymisen estäen kipinöitä ja räjähdyksiä. Näissä yksiköissä on kompakti rakenne, joka vaatii hyvin vähän asennustilaa. Ne ovat ihanteellisia asennettavaksi lattialle, seinälle, kattoon, penkille tai kuorma -autoon.

TyyliMalliHinta (ei alv)
AG3050 N€581.76
Tarjouspyyntö
AG3050 Y€630.76
Tarjouspyyntö
REELCRAFT -

Kaapelikela Staattinen purkaus 50 jalan kaapeli

MallieräHinta (ei alv)
G 3050 Y1AB9DGK€730.43
REELCRAFT -

Käsipyörän maadoituskela, kaapeli, pituus 100 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
GHC3100 NAY9WWK€527.86
Katso yksityiskohdat
REELCRAFT -

Kevään sisäänvedettävä maadoituskela, kaapelin pituus 50 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
G 3050 NAM2JJR€555.93
Katso yksityiskohdat
REELCRAFT -

Kevään sisäänvedettävä maadoituskela, kaapelin pituus 50 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
G 3050AM2JJQ€517.17
Katso yksityiskohdat
REELCRAFT -

Kevään sisäänvedettävä maadoituskela, kaapelin pituus 100 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
GA3100 NAM2JJT€769.75
Katso yksityiskohdat

Usein kysytyt kysymykset

How do you fix a retractable cable reel that is not retracting properly?

The operator needs to adjust the spring tension by adding wraps to the cable reel. Stretch out approximately 10 feet of the cable. Hand feed hose back up through roller bracket assembly until the loop is extensive enough to slip over a sheave. Add two or three wraps until the required tension is attained.

Kuinka vedät sisään vedettävän letkukelan?

To start retraction the user needs to give the hose a small tug. If pulled too far, the hose will lock again rather than retract. To shorten the hose, start retraction, then once at the required point, stop and walk back to lock it at the new length.

How do I choose the right static discharge reel for my application?

When selecting a static discharge reel, consider factors such as the required cable length, strength and ease of spring tension adjustment.

Are there any safety precautions to consider when using static discharge cable reels?

Ensure proper grounding and connection of the reel to the equipment. Regular inspection and maintenance are essential to identify and address any potential issues promptly.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?