ELMA ULTRASONICS Ultraäänipuhdistusaineet

Suodattaa

Elma ultrasonic cleaners use high-frequency sound waves to clean items by creating microscopic bubbles that implode, effectively removing dirt, grime and contaminants from surfaces. They are ideal...Lue lisää
ELMA ULTRASONICS -

Ultraäänipuhdistusaineet

Elma-ultraäänipuhdistimet on suunniteltu puhdistamaan tehokkaasti kovat pinnat, kuten metalli-, lasi- tai lasikuitukoneet ja osat. Näissä puhdistusaineissa on integroitu pyyhkäisy-tila täydelliseen äänikentän jakautumiseen ja Degas-tila (tietyt mallit), jotka mahdollistavat liuenneiden kaasujen tehokkaan poistamisen puhdistusnesteestä. Niitä on saatavana kahdella valittavalla ultraäänitaajuudella - yksi karkeaan ja alustavaan puhdistukseen ja toinen intensiiviseen ja hellävaraiseen puhdistukseen. Ultraäänikylpyissä on kavitaatiota kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu erikoisrakenne, joka varmistaa laitteiden kestävyyden. Valitse laaja valikoima näistä ultraääniteollisuuden puhdistusaineista, jotka ovat saatavana analogisina ja LCD-näytöinä Raptor Supplies.

TyyliMalliTyyppinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysAjastinalueHinta (ei alv)
AElmasonic EP180H--ultraääni Cleaner13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1-30 min.€3,903.70
B110 6998--ultraääni Cleaner-----€2,818.04
CElmasonic EP100H--ultraääni Cleaner11.125 "10.75 "13.25 "9-13 / 32 "1-30 min.€2,294.22
D110 7004--ultraääni Cleaner-----€5,714.63
E110 7001--ultraääni Cleaner-----€4,072.45
F110 6996--ultraääni Cleaner-----€1,591.81
G110 8777--ultraääni Cleaner-----€9,271.89
Hxtra TT60H--ultraääni Cleaner-----€3,749.66
I110 6999--ultraääni Cleaner-----€3,333.72
JElmasonic EP10H--ultraääni Cleaner-----€874.34
K110 8778--ultraääni Cleaner-----€13,946.43
Lxtra TT200H--ultraääni Cleaner-----€6,556.99
MXtra ST 1400H--ultraääni Cleaner-----€20,542.42
NXtra ST 1600H--ultraääni Cleaner-----€26,008.01
OXtra ST 2500H--ultraääni Cleaner-----€33,595.24
PXtra ST 500H--ultraääni Cleaner-----€12,456.94
Q110 7002--ultraääni Cleaner-----€5,339.46
RElmasonic EP10--ultraääni Cleaner-----€733.31
SXtra ST 300H--ultraääni Cleaner-----€10,462.71
T110 7000--ultraääni Cleaner-----€3,442.54
UXtra ST 600H--ultraääni Cleaner-----€13,407.02
V110 7003--ultraääni Cleaner-----€4,490.27
Wxtra TT120H--ultraääni Cleaner-----€5,439.01
XElmasonic EP60H--ultraääni Cleaner-----€1,941.65
YElmasonic EP40H--ultraääni Cleaner-----€1,730.70

Ominaisuudet

  • Elma ultrasonic cleaners have an integrated Sweep mode for a perfect sound field distribution.
  • They come with two selectable ultrasonic frequencies: one for coarse & preliminary cleaning and the other for intensive and gentle cleaning.
  • These ultrasonic baths have cavitation-resistant special stainless-steel construction to ensure the durability of the equipment.
  • Selected models have a Degas mode that efficiently removes dissolved gases from the cleaning liquid.

Toimintamekanismi

  • Ultrasonic cleaning uses high-frequency sound waves transmitted through the liquid to scrub clean the surface of immersed components.
  • High-frequency sound waves agitate a liquid solution of water or solvent, causing cavitation of solution molecules.
  • 25 kHz is appropriate for coarse cleaning & removal of lapping or polishing media.
  • 45 kHz is suitable for fine cleaning & removal of oils and fats; ideal for hard surfaces such as metal and glass.
  • These sound waves create millions of tiny bubbles in the cleaning solution.
  • The bubbles explode violently near the surface of the object being cleaned, resulting in a scrubbing action known as cavitation.
  • This cavitation process dislodges dirt, grime and contaminants from the object's surface.
  • The cleaning solution helps to carry away the dislodged particles, leaving the object clean.

Usein kysytyt kysymykset

How do I prepare the item for cleaning with an ultrasonic cleaner?

Before placing the item in the ultrasonic cleaner, remove any large debris or contaminants manually. Additionally, disassemble the parts if possible for a thorough cleaning. Keep the item fully submerged in the cleaning solution during the cleaning process.

What are direct and indirect cleaning methods?

  • Direct cleaning is when parts are immersed in a cleaning solution within the ultrasonic cleaner (in a perforated tray or mesh basket). In direct cleaning, select a solution that would not harm the cleaner.
  • Indirect cleaning involves placing the parts in a separate non-perforated tray or beaker inside the ultrasonic tank (often with a solution that does not directly fill the tank). If opting for indirect cleaning, ensure that the water level in the tank itself stays at the designated fill line (approximately 1 inch from the top) consistently.

Can I reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners?

Yes, you can reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners for multiple cleaning cycles. Also, monitor the solution for signs of degradation, such as cloudiness or reduced effectiveness. Replace the solution as needed.

Why are trays or beakers necessary in an ultrasonic cleaner?

It's essential to never place items directly on the bottom of the tank during cleaning. The transducers responsible for producing ultrasound are bonded to the tank bottom. Placing items directly on this surface can damage the transducers and diminish cavitation effects. Furthermore, using a tray or beaker assures that the item is positioned within the best cleaning zone of the tank. Additionally, the tray or beaker helps keep the load together and facilitates easy, hands-free removal, draining and transportation of items to the next cleaning step.

How can I check if Elma ultrasonic cleaners are generating cavitation?

Normally, inadequate cleaning results from improper management of various process variables, such as using the wrong detergent, insufficient heat or time for soil removal. If you suspect that your ultrasonic cleaner isn't generating cavitation effectively, you can conduct either the glass slide test or the foil test.

How do I conduct the glass slide test?

  • Begin by wetting the frosted section of a glass slide with tap water, then draw an X with a No. 2 pencil from one corner to the opposite corner of the frosted area.
  • Fill the tank to the designated level, then immerse the frosted end of the slide into a fresh cleaning solution.
  • Turn on the ultrasonics.
  • You should observe the lead X being gradually removed, with all lead gone within ten seconds.

How do I conduct the foil test?

  • Start by cutting three small pieces of aluminium foil (about 4 x 8 inches).
  • Fold each piece over a rod. You can use a clothes hanger to suspend the foil in the tank.
  • Fill the cleaner with the ultrasonic cleaning solution (degassed and at the normal operating temperature).
  • Suspend the first piece of foil in the centre of the tank and the other two pieces a few inches from each end.
  • Confirm that the tank is filled to the proper level, then activate the ultrasonics for about ten minutes.
  • Then, inspect the foil. All three pieces should show similar levels of perforation and wrinkling.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?